结果:找到"摩泰 光模块 10G 80KM 光模块",相关内容1000条
  • 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
  • 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+ 万兆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
  • 10G彩色光模块都有哪些?
  • 10G彩色光模块有10GSFP+CWDM、10GXFPCWDM、10GSFP+DWDM、10GXFPDWDM这四种类型,其中CWDM系列光模块的可选波段为1270-1610nm,间隔20nm,DWDM系列光模块的可选波段为C17-C61。下面易天光通信就给大家介绍下10G彩色光模块都有哪些吧。1、10GSFP+CWDM系列10GSFP+CWDM系列光模块的传输距离主要有10KM、20KM、40KM、80KM、100KM这五款,其中10KM、20KM这两款的可选波段为1270-1610nm(间隔20nm),40KM、80KM、100KM这三款的可选波段为1470-1610nm(间隔20nm)。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-10 18:07:00
  • 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
  • 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G,单纤,SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
  • 5G前传WDM解决方案,无源波分和彩光模块
  • 5G承载网一般分为城域接入层,城域汇聚层和城域核心层/省干线,来实现5G业务的前传、中传和回传。而SFP光模块主要用于实现各层设备之间的互连,5G前传是城域接入层的一部分,由于其网络特性,对25G光模块需求量较大。5G前传对承载网的带宽和时延均要求更高,目前优先使用25GbpseCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、无源WDM方案、半有源WDM方案和有源WDM/OTN方案。下面易天光通信给大家分享无源组网向半有源组网改造的5G前传无源WDM方案和半有源WDM方案。一、无源WDM方案:无源方案主要配置产品为无源波分和10G/25G彩光模块。无源波分可供选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 彩 25G 10G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-17 17:10:00
  • 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
  • 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G DWDM SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
  • 10G光模块专题:易天针对SFP-10G-SR进行详细讲解
  • 最近客户问得最多的问题就是:你们有没有SFP-10G-SR模块呀?如果接触光模块比较多的朋友就会比较清楚的了解它的意思,但是一些刚入行的朋友就有可能会一头雾水了。下面就让易天光通信为您讲解下什么是SFP-10G-SR吧。简单来说SFP-10G-SR是一种十分常见的光模块型号,思科、华为等大厂都有生产,主要应用于交换机与路由器上,我们可以将其分开三个要素来看。SFP,英文全称是SmallForm-factorPluggables,即小型热插拔模块,是早期GBIC模块的升级版本,比GBIC光纤模块的体积更小,集成度更高,这是目前市场最流行的光模块,通常我们所说的光模块就是这种类型。10G代表的是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-12 16:00:00
  • 摩泰:100G光模块产线建设取得新突破
  • 摩泰光电提供专业,优质,高性价比的光纤模块产品摩泰宣布量产两款高性能的100G光模块:100GQSFP28光模块CWDM4和100GQSFP28光模块PSM4。两种产品采用同一个技术平台和生产平台。本次建设投产的CWDM4/PSM4车间为万级无尘恒温恒湿车间,面积2000平米,配置有3套全自动高精密WIREBOND/DIEBOND设备,以及其它自动化生产与测试设备。当前建设的产能支持月20K模块。数据中心的发展对100GQSFP28CWDM4/PSM4光模块产生了巨大的需求,对于很多一流光模块公司,样品研制都不是问题,但是如何大批量生产且保证质量可靠性一直成为行业的困扰。摩泰100GCWDM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 量产 发帖人:moduletek 发帖时间:2018-07-12 11:41:00
  • 10G光模块系列:摩泰10G80公里(KM)光模有哪些
  • 随着互联网、数据中心的高速发展,光模块的速率也随着大大提升,从10G光模块到40G光模块、从40G光模块到56G光模块、从56G光模块到100G光模块等等,每一次的提升代表着一个新块件的诞生。到这里,小编问大家一个问题了,经常听到10G光模块、20G光模块等等,可是你知道10G光模块是什么意思吗?10G光模块是指每秒可以发送和接收10G数据信号的光模块。根据封装的不同,10G光模块可以分为XENPAK光模块,X2光模块,XFP光模块和SFP+光模块,还有,每种10G光模块都有着不一样的传输速率。今天,摩泰就给大家介绍10G80公里(KM)光模。SFP+光收发器是SFP的升级。在吉比特以太网和...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 80KM 发帖人:moduletek 发帖时间:2018-07-10 09:31:00
  • 100G光模块有哪些?详解摩泰100GQSFP-DDSR8光模块
  • 随着近年来光通信的快速发展,用户对网络需求也顺势猛增,光模块也经历了10G-40G-100G或10G-25G-100G发展的趋势,100G光模块应运而生,并在市场中迅速崛起,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。我们知道,现在100G光模块封装有QSFP28光模块、CFP/CFP2/CFP4光模块。其中QSFP28光模块与QSFP光模块的设计理念相同,有四个发射和接收端口,每个通道传输速率高达28Gbps。具有端口、宽带、成本等优点,是目前100G光模块的主流封装方式,如100GQSFP28光模块。尽管100G光模块已成市场主流,但对带宽、端口密度、以及系统能耗量的要求依然在不断提高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G SFP 发帖人:moduletek 发帖时间:2018-07-09 15:48:00
  • 10G光模块知识:全面介绍10G光模块类型、参数
  • 在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。10G光模块介绍10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢?据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。300pin300pin最先被应用于SDH和10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少。XENPAK...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 易飞扬 10G类型 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-29 15:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: